United States
Compliance Statement (Part 15.19)
- This device may not cause harmful interference,and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning (Part 15.21)
Changes or modifications not expressly approved bythe party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Canada
Industry Canada Statement(s)
The term IC before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.
This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 2 dB. Antenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry Canada. The required antenna impedance is 50 ohms.
To reduce potential radio interference to other users,the antenna type and its gain should be so chosen that the Equivalent Isotropically Radiated Power(EIRP) is not more than that required for successful communication.
Le terme « IC » précédant le numéro d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.
Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec une antenne d'un gain maximum de 2 dBi. En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.
Pour réduire les interférences radio potentielles avec les dispositifs d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon à ce que la Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à la puissance nécessaire pour une bonne communication.