Configuración del cliente Wi-Fi de conexión a Internet - Verasys - LC-SBH300-0LA - Network gateway - Smart Building Hub

Guía de inicio rápido de Verasys Centro De Edificios Inteligente (SBH300)

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Smart Building Hub
Document type
Quick Start Guide
Document revision
B
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
A16381V57M

Antes de empezar

El cliente Wi-Fi SBH300 utiliza el protocolo WPA2-MDP. Asegúrese de que el router Wi-Fi externo esté configurado en modo WPA2-MDP.

No gire el cliente Wi-Fi ni el Ethernet al mismo tiempo. Cuando utilice el cliente Wi-Fi, asegúrese de que Ethernet esté desactivado. Para desactivar la Ethernet, vaya a Ajustes > Ethernet. Desde el Activado lista, seleccione Apagado.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para conectar el SBH300 a Internet por Wi-Fi, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Conecte el adaptador Wi-Fi al puerto USB.
  2. Inicie sesión en la UI local de SBH300. Consulte Conexión al SBH con el punto de acceso Wi-Fi.
  3. Haga clic en Ajustes > Cliente Wi-Fi.
  4. En la lista de Enabled (Habilitado), seleccione On (Activado).
  5. Pulse el botón Select SSID (Seleccionar SSID).
  6. En la SSID List (Lista de SSID), seleccione el SSID de la red inalámbrica a la que desea conectarse.
    Nota: Asegúrese de que el SSID de la Red inalámbrica no contenga caracteres especiales, como ', *@, $,,!, #. Los caracteres especiales impiden la conexión de la conexión SBH300 a las Redes inalámbricas.
  7. En el campo Passphrase (Frase de acceso), introduzca la frase de acceso de la red inalámbrica.
  8. Haga clic en Save (Guardar). Para ver los cambios, actualice la página.
    Nota: Si no tiene intención de conectar permanentemente el SBH a Internet, es una buena práctica utilizar el cliente Wi-Fi para conectarse temporalmente a Internet para asegurarse de que el SBH300 descarga los últimos paquetes de firmware.