Configuración de la conexión a Internet con Ethernet - Verasys - LC-SBH300-0LA - Network gateway - Smart Building Hub

Guía de inicio rápido de Verasys Centro De Edificios Inteligente (SBH300)

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Smart Building Hub
Document type
Quick Start Guide
Document revision
B
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
A16381V57M

Antes de empezar

No active Ethernet ni el cliente Wi-Fi al mismo tiempo. Cuando utilice la conexión Ethernet, asegúrese de que el cliente Wi-Fi esté apagado. Para desactivar el cliente Wi-Fi, vaya a Ajustes > Cliente Wi-Fi. Desde el Activado lista, seleccione Apagado.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de poner en marcha el Airwall y puede acceder al SBH300 a través de Internet, configure la configuración Ethernet. Para configurar los ajustes de Ethernet SBH300, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Conecte el cable Ethernet de SBH300 a un router externo, un módem móvil o un puerto LAN de Red del edificio.
  2. Inicie sesión en la UI local de SBH300 con el punto de acceso Wi-Fi. Consulte Conexión al SBH con el punto de acceso Wi-Fi.
  3. Para configurar una conexión de cable Ethernet, haga clic en Ajustes > Ethernete introduzca los datos necesarios como se detalla en la tabla siguiente:
    Tabla 1. Ajustes de Ethernet SBH300
    Campo Ajuste Notas
    Ethernet Valor predeterminado: Encendido  
    Nombre de host

    Valor predeterminado: SBH300 seguido de la dirección MAC Ethernet.

    Puede cambiar el nombre de host, pero debe ser único para cada dispositivo de la red.

    Sufijo de nombre de dominio Se rellena automáticamente  
    Ethernet MAC Address (Dirección MAC de Ethernet) Se rellena automáticamente  
    Configuración DHCP automática

    Valor predeterminado: Encendido

    Si desea o necesita utilizar SBH300 con una dirección IP estática, debe definir este campo en Off. Obtenga la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela predeterminada de su departamento de IT y rellene los campos manualmente. Si se deja en On (Activado), estos campos se rellenan automáticamente.

    Dirección IP Véase la configuración automática de DHCP más arriba.  
    Subnet Mask (Máscara de subred) Véase la configuración automática de DHCP más arriba.  
    Default Gateway (Pasarela predeterminada) Véase la configuración automática de DHCP más arriba.  
    Configuración DNS automática

    . Solo lectura.

    No cambie el ajuste de configuración automática de DNS. La protección de Airwall requiere un DNS automático configurado como desactivado.

    Servidor DNS primario

    9.9.9.9. Solo lectura.

    No cambie la configuración principal del servidor DNS. La protección de Airwall requiere un servidor DNS principal configurado en 9.9.9.9.

    Servidor DNS secundario

    149.112.112.112. Solo lectura.

    No cambie el ajuste del servidor DNS secundario. La protección de Airwall requiere un servidor DNS secundario configurado en 149.112.112.112.

  4. Para guardar los cambios, haga clic en Save (Guardar).

Qué hacer a continuación

El SBH300 incluye la norma de confianza cero de la industria. El SBH300 requiere que algunos puertos estén abiertos en la Red para establecer comunicaciones seguras a los servicios en la nube de Johnson Controls.

Si está utilizando una Red de edificio o un propietario del edificio proporcionado por el origen de internet inalámbrico, asegúrese de que la Red permita los puertos TCP 8096, UDP 10500 y UDP 53 solo salientes.

Para obtener más información sobre cómo acceder al SBH a través de una conexión Ethernet, consulte Puesta en marcha de Airwall para acceso remoto SBH300