Características - PENN Controls - LIT-1901118 - RMZ-1214-E10 - PENN Connected - PENN Connected E10 Temperature Sensor

Página del catálogo de sensores de temperatura E10 de PENN Connected

Product
Refrigeration > Refrigerator Temperature Sensors > PENN Connected E10 Temperature Sensor
Document number
LIT-1901118
Revision date
2020-04-19
  • Sensor de temperatura interna de sonda única
  • Solución de monitorización de temperatura rentable
  • Facilidad de instalación y uso
  • Sustitución cómoda para registradores de datos
  • Envía alertas por correo electrónico y SMS a través del sistema PC10
  • Cumple con la norma europea EN12830 para normas de punto de control crítico de análisis de peligros (HACCP)