Wiring - PENN Controls - VFD68Bxx - VFD68Cxx - VFD68Dxx - Three‐Phase Motor Speed Controller - VFD68 Three‐Phase Variable Frequency Drive
VFD68 Variable Frequency Drives Technical Bulletin
- Product
- Document type
- Technical Bulletin
- Document revision
- C
- Revision date
- 2019-08-09
- Part number
- 24-7664-3051
WARNING
- Risk of Electric Shock.
- Disconnect the power supply before making electrical connections.
Contact with components carrying hazardous voltage can cause electric shock and
may result in severe personal injury or death.
Avertissement
- Risque de décharge électrique.
- Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout branchement électrique.
Tout contact avec des composants porteurs de tensions dangereuses risque
d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire
mortelles.
WARNING
- Risk of Electric Shock.
- Do not touch any exposed metal parts with anything other than properly
insulated tools or insulated probes of the digital voltage meter. Failure to use
properly insulated tools and probes may result in severe personal injury or
death.
Avertissement
- Risque de décharge électrique.
- Ne jamais toucher une partie métallique exposée avec tout élément autre
que des outils correctement isolés ou les sondes isolées du voltmètre numérique.
L'utilisation d'outils et de sondes incorrectement isolés risque de provoquer
des blessures graves, voire mortelles.
WARNING
- Risk of Electric Shock.
- To avoid possible electric shock, wait at least 10 minutes after the AC
supply power has been disconnected from the VFD68 Drive before servicing the
device. The VFD68 Drive remains electrically charged for a period of time after
power is removed. Failure to wait until the VFD68 Drive fully discharges could
cause electric shock, personal injury, or death.
Avertissement
- Risque de décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, attendre au moins
10 minutes après la déconnexion de l'alimentation CA du VFD68 Drive pour
intervenir sur l'appareil. Le VFD68 Drive reste chargé électriquement pendant un
certain temps après la coupure de son alimentation. Le non-respect du délai de
décharge électrique complète du VFD68 Drive peut entraîner une décharge
électrique provoquant des blessures graves, voire mortelles.
CAUTION
- Risk of Property Damage.
- Do not apply power to the system before checking all wiring connections.
Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to
the equipment.
ATTENTION
- Risque de dégâts matériels.
- Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les
raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon
incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
CAUTION
- Risk of Property Damage.
- Do not run low-voltage cable in the same conduit or wiring troughs with
high-voltage wires. Running low- and high-voltage wires in the same conduit or
wiring troughs may damage the equipment or cause system
malfunction.
ATTENTION
- Risque de dégâts matériels.
- Ne pas faire courir un câble basse tension dans les mêmes gaines ou
goulottes électriques que des câbles haute tension. L'installation de fils basse
tension et haute tension dans les mêmes gaines ou goulottes électriques risque
d'endommager l'équipement ou de provoquer des dysfonctionnements du
système.
Important:
- Use copper conductors only. Make all wiring in accordance with local,
national, and regional regulations.
- Do not exceed the VFD68 drive's electrical ratings. Exceeding the
drive's electrical ratings can result in permanent damage to the drive and void any
warranty.
- Run all low-voltage wiring and cables separate from all high-voltage
wiring. Shielded cable is strongly recommended for input (sensor) and analog output
cables that are exposed to high electromagnetic or radio frequency noise.
- Electrostatic discharge can damage VFD68 drives. Use proper
electrostatic discharge (ESD) precautions during installation and servicing to avoid
damaging VFD68 drives.
- Do not connect supply power to the VFD68 drive before finishing
wiring and checking all wiring connections. Short circuits or improperly connected wires