Applications - PENN Controls - LIT-1901130 - TC3223 - TC3B23 - TC3222 - TC3B22 - TC3221 - TC3B21 - TC3224N9R - TC3X21 - Electronic Refrigeration, Defrost, and Multi-Purpose Controller - TC Series Panel-Mount Refrigeration Controller

TC Series Refrigeration and Defrost Controller Catalog Page

Product
Refrigeration > Refrigeration Controls > TC Series Panel-Mount Refrigeration Controller
Document number
LIT-1901130
Revision date
2024-02-27

Use the TC Series controllers to control a variety of refrigerators, coolers, and freezers.

Important: Use the TC Series controller only as an operating control. Where failure or malfunction of the TC Series controller could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the TC controller.
Important : Utiliser ce TC Series Controller uniquement en tant que dispositif de contrôle de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du TC Series Controller Régulateur risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du TC Régulateur.