Description - PENN Controls - P100CP - P100DA - P100AP - P100CC - P100AC - Electromechanical Pressure Control - P‐Series Encapsulated Pressure Switch

P-Series Encapsulated Pressure Controls Installation Guide

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2019-08-08
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-7664-3337
Important: Use this P-Series Encapsulated Pressure Control only as an operating control. Where failure or malfunction of the P-Series Control could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the P-Series Encapsulated Pressure Control.
Important: Utiliser ce P-Series Encapsulated Pressure Control uniquement en tant que dispositif de contrôle de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du P-Series Control risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du P-Series Control.