Applications - PENN Controls - A421ABC - A421AEC - A421GBF - A421GEF - Electronic Temperature Control - A421 Standard Model

A421 Series Standard Electronic Temperature Controls Installation Guide

Brand
PENN Controls
Product name
A421 Standard Model
Document type
Installation Guide
Part number
24-7664-3019
Document revision
G
Revision date
2022-08-25
Language
English
Important: Use this A421 Series Electronic Temperature Control only as an operating control. Where failure or malfunction of the A421 Control could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the A421 Control.
Important: Utiliser ce A421 Series Electronic Temperature Control uniquement en tant que dispositif de régulation. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du A421 Control risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du A421 Control.