Application - PENN Controls - A19BAC - A28AA - Electromechanical Temperature Control - A19 Coiled Bulb Control - A28 and A36 Multi‐Stage Temperature Control

A19BAC, A28AA Single and Two-Stage Space Thermostats for Farm and General Purpose Applications Installation Guide

Brand
PENN Controls
Product name
A19 Coiled Bulb Control
A28 and A36 Multi‐Stage Temperature Control
Document type
Installation Guide
Part number
996-238
Document revision
F
Revision date
2019-03-07
Language
English

The single-stage A19BAC and the two-stage A28AA thermostats incorporate single-pole double-throw (SPDT) switches for controlling automatic ventilation or heating in livestock barns, poultry houses, milk houses, brooder houses and other buildings. The 30 to 110°F (0 to 43°C) and 0 to 140°F (-15 to 60°C) temperature ranges permit use for many space applications.

Important: The single stage A19 and A28 thermostat is intended to provide an input to equipment under normal operating conditions. Where failure or malfunction of the thermostat could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the thermostat.
Important : Le single stage A19 and A28 thermostat est destiné à transmettre des données entrantes à un équipement dans des conditions normales de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement thermostat risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du thermostat.
WARNING
  • Risk of Property Damage
  • Do not install the A19 or A28 temperature controls with general purpose enclosures in any type of agricultural environment defined in NEC Art. 547 where dust or dust with water may accumulate or where corrosive atmospheres exist. Failure to comply with NEC Art. 547 may cause the A19 or A28 control to fail and result in the loss of temperature regulation and damage to other property.
Avertissement
  • Risque de dégâts matériels
  • Ne pas installer les régulateurs de température A19 or A28 équipés de boîtiers à usage général dans tout type d'environnement agricole, tel que défini dans l'article 547 du National Electrical Code (NEC, Code électrique national des États-Unis), dans lequel ils pourraient être soumis à l'accumulation de poussière ou de mélange poussière/eau, ou à une atmosphère corrosive. Le non-respect de l'article 547 du NEC risque d'entraîner une défaillance du régulateur A19 or A28 et de provoquer l'interruption de la régulation thermique et d'autres dégâts matériels.