Beschreibung - PENN Controls - LIT-1901119 - RMZ1214E11-NT3 - RMZ1214E11-NT1 - PENN Connected - PENN Connected E11 Temperature Sensor

PENN Connected E11-Temperatursensor – Katalogseite

Product
Refrigeration > Refrigerator Temperature Sensors > PENN Connected E11 Temperature Sensor
Document number
LIT-1901119
Revision date
2020-04-19

Der E11-Temperatursensor ist ein drahtloser, batteriebetriebener interner und externer Temperatursensor mit zwei Sonden. Verwenden Sie den E11, um die Innentemperatur an zwei Stellen einer einzelnen Kälteanlage zu überwachen.

Sie können den E11 so konfigurieren, dass Temperaturen in bevorzugten Intervallen gemessen werden. Wenn die Temperaturen die Alarmschwellen überschreiten, sendet der E11 eine Warnung per E-Mail und SMS (Short Service Message).

Der E11 ist Teil des drahtlosen Fernüberwachungssystems PENN Connected PC10.

Abbildung 1. E11-Temperatursensor
E11-Temperatursensor