Wiring - PEAK - PK-IOM5731-0 - PK-IOM5711-0 - Input/output controller - PEAK IOM57 Input/Output Module

PEAK IOM57 Input/Output Modules Installation Guide

Product
Controls > Input/Output Controls > PEAK IOM57 Input/Output Module
Document revision
D
Revision date
2021-05-04
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-985
WARNING
  • Risk of Electric Shock
  • Disconnect or isolate all power supplies before making electrical connections. More than one disconnection or isolation may be required to completely de-energize equipment. Contact with components carrying hazardous voltage can cause electric shock and may result in severe personal injury or death.
Avertissement
  • Risque de décharge électrique
  • Débrancher ou isoler toute alimentation avant de réaliser un branchement électrique. Plusieurs isolations et débranchements sont peut-être nécessaires pour -couper entièrement l'alimentation de l'équipement. Tout contact avec des composants conducteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
CAUTION
  • Risk of Property Damage
  • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.
ATTENTION
  • Risque de dégâts matériels
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Important: Do not exceed the controller electrical ratings. Exceeding controller electrical ratings can result in permanent damage to the controller and void any warranty.
Important: Use copper conductors only. Make all wiring in accordance with local, national, and regional regulations.
Important: Electrostatic discharge can damage controller components. Use proper electrostatic discharge precautions during installation, setup, and servicing to avoid damaging the controller.

For detailed information on configuring and wiring an MS/TP bus, FC bus, and SA bus, refer to the MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).