Aplicações - Metasys - LIT-1901153 - Dispositivo sem fio - WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System

WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System – Página de catálogo

Product
Document number
LIT-1901153
Revision date
2021-06-15

Produtos sem fio em um sistema BAS são ideais para locais de instalação complexa, esteticamente desagradável ou que apresente incidência de custos elevados para utilizar cabeamento físico entre os produtos BAS. Exemplos desses locais incluem:

  • Edifícios empresariais, campus universitários, instalações educacionais, instalações correcionais e outras estruturas comerciais com paredes ou tetos de tijolo ou concreto sólido que impedem as aplicações com fio.
  • Edifícios empresariais, lojas de varejo e outros imóveis comerciais em que a rotatividade de locatários é frequente e as paredes e os tetos temporários são comuns.
  • Museus, edifícios históricos, átrios e outros locais onde a estética da construção e a preservação histórica são importantes.
  • Estádios, arenas, ginásios, centros de convenções, aeroportos, zoológicos e outros locais com grandes espaços abertos com placas de madeira ou outras superfícies decorativas que apresentam desafios para a fiação.
  • Edifícios com amianto ou outros materiais perigosos que não devem ser modificados.
  • Edifícios com ocupantes vulneráveis à ocorrência de interrupções nos negócios.
  • Regiões com custos de mão de obra elevados.

O WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System é aprovado por agências de conformidade nacional para uso nos Estados Unidos e Canadá. Consulte a seção Especificações técnicas para obter mais informações.

Não use os produtos BAS sem fio em aplicações que não possam tolerar interferência intermitente ou onde as seguintes condições sejam aplicáveis:

  • Locais ou aplicações que proíbam telefones celulares ou sistemas Wi-Fi.
  • Recursos de controle críticos que afetariam a segurança de vida ou resultariam em grande perda monetária, incluindo aplicações de segurança de vida secundárias (backup).
  • Data centers, linhas de produção ou áreas críticas seriam desligados.
  • A perda de controle crítico resultaria da perda de dados das comunicações do sensor de umidade ou temperatura.
  • A operação de ventiladores de exaustão ou unidades de tratamento de ar (AHUs) prejudicaria o modo de pressurização ou purga.
  • A falta de dados invalidaria os relatórios exigidos pelo cliente.
  • Os pontos de segurança sejam monitorados.