Usuários simultâneos ADS - Metasys - LIT-1900200 - MS-ADX100SQL2 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX100U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Página do catálogo do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1900200
Version
12.0
Revision date
2023-10-18
Product status
Active

A tabela a seguir mostra exemplos do número total de usuários suportados que podem fazer login simultaneamente na Interface de Usuário do Metasys e no SMP.

Nota: As informações a seguir fornecem as limitações de usuários simultâneos suportados. O uso além das limitações suportadas pode render problemas de desempenho do sistema ou do servidor.
Tabela 1. Exemplos de usuários simultâneos ADS/ADX/ADS-Lite
Tipo ADS/ADX Exemplos de usuários simultâneos ADS/ADX
UI do SMP Metasys UI

ADS/ADS-Lite de 5 usuários

0 5
2 3
5 0
ADX de 10 usuários 0 25 1
5 20
8 17
10 15
ADX de 25 usuários 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX de 50 usuários 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX de 100 usuários 5 50 2
10 502
25 502
50 502
75 25
100 0

Por exemplo, com um ADS ou ADS-Lite de 5 usuários, 5 usuários da Interface de Usuário do Metasys serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado, ou 3 usuários da Interface de Usuário do Metasys serão suportados se 2 usuários do SMP estiverem conectados. Da mesma maneira, com um ADX de 50 usuários, 50 usuários da Interface de Usuário do Metasys serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado, ou 10 usuários da Interface de Usuário do Metasys serão suportados se 40 usuários do SMP estiverem conectados. A única restrição de usuário da Interface de Usuário do Metasys se aplica a um ADX de 50 ou 100 usuários: a Interface de Usuário do Metasys suporta no máximo 50 usuários, independentemente do número de usuários do SMP.

1 O ADX de 10 usuários tem uma limitação de usuários simultâneos SMP 10. A limitação de usuários simultâneos da Metasys UI é 25.
2 O ADX de 100 usuários tem uma limitação de usuários simultâneos SMP 100. O máximo de usuários simultâneos da Metasys UI é 50.