Documentação da aplicação - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página do catálogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active

Consulte para obter informações importantes sobre a aplicação do NAE85/M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296) produto. Além disso, consulte para Metasys for Validated Environments on Metasys UI Product Bulletin (LIT-12014261) obter informações sobre quais versões suportam MVE e quais gerenciadores de controle de rede são suportados como dispositivos validados em instalações que exigem conformidade regulatória.