|
Plataforma de computador recomendada 1 |
Versão mais recente do processador Intel i7 com pelo menos 6 núcleos, ou melhor 2 discos rígidos de 500 GB (RAID 1)
2 com 40 GB de espaço livre após a instalação de todos os softwares de pré-requisitos e antes da instalação do software ADS-Lite. Configure RAID 1 (espelhamento) com a gravação em cache no disco ativada.
Nota: O software de pré-requisito inclui o sistema operacional suportado, o software de banco de dados, o .NET Framework e qualquer outro software ou service pack necessário para a configuração do ADS.
Adaptador gráfico (1 GB de RAM, ATI® Technologies ou NVIDIA® Corporation, compatível com 64 bits [para sistemas operacionais de 64 bits], Small Form Factor [SFF], se necessário) |
|
|
Memória mínima necessária 3 |
Mínimo de 8 GB, 16 GB recomendado O host da VM deve ter pelo menos 8 GB de RAM permanentemente alocada. Ao configurar a VM, não selecione a opção habilitar memória dinâmica. |
|
|
Sistemas operacionais e software de banco de dados compatíveis 4 |
Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 2004, 21H1 e 21H2 (64 bits). Para todas as atualizações futuras do Windows 10 após a versão 21H2, nós avaliaremos e certificaremos se o software Metasys poderá oferecer suporte às atualizações antes de fornecermos as orientações sobre o suporte. Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)Software de banco de dados:
|
|
|
Sistemas operacionais suportados para dispositivos cliente do Metasys |
Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 2004, 21H1 e 21H2 (64 bits). Para todas as atualizações futuras do Windows 10 após a versão 21H2, nós avaliaremos e certificaremos se o software Metasys poderá oferecer suporte às atualizações antes de fornecermos as orientações sobre o suporte. Apple® macOS® 10.15 Catalina Apple® macOS® 10.14 Mojave Notes:
|
|
|
Software de navegador da Web compatível para clientes do Metasys® - Portal Local de Gerenciamento |
Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update versão 11.0.47 ou posterior Nota: Para garantir que os sites sejam exibidos e funcionem corretamente, selecione a opção Usar listas de compatibilidade da Microsoft em .
Apple® Safari® 13.1 ou posterior Nota:
Outros navegadores, como o Mozilla® Firefox®, também podem ser usados, mas não são totalmente suportados. Use o navegador da Web para fazer download da aplicação Launcher. Depois de instalar a aplicação Launcher, use o Launcher, e não o navegador da Web, para fazer login na interface de usuário do Site Management Portal (SMP). |
|
|
Software de navegador da Web suportado para clientes da Interface de Usuário do Metasys |
Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update versão 11.0.47 ou posterior
Notes:
Microsoft® Edge® versão 91 ou posterior
Google®
Chrome™ versão 91 ou posterior
Nota: A Metasys UI não oferece suporte ao modo de navegação anônima. Para sair do modo de navegação anônima, clique ou toque no ícone X da janela ou aba do navegador e abra uma nova janela ou aba do navegador. Para obter mais informações sobre o modo de navegação anônima no Google Chrome, clique aqui.
Apple®
Safari®
13.1 ou posterior
Nota: A Interface de Usuário do Metasys não oferece suporte ao modo de navegação privada. Para sair da navegação privada, clique ou toque em Private na janela do navegador.
|
|
|
Ambientes virtuais compatíveis |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
|
Interfaces de usuário compatíveis |
Site Management Portal (SMP) Metasys UI Nota:
O SMP requer uma licença da versão 12.0. A licença está disponível apenas para clientes Metasys existentes.
|
|
| Software adicional incluído no download do software ADS Lite |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft .Net Core 3.1.21 Software do Launcher |
|
|
Hardware opcional |
Qualquer rede ou impressora local compatível com o sistema operacional Windows qualificado |
|
|
Software opcional |
Graphic Generation Tool Software CCT Software SCT Metasys Database Manager Metasys Export Utility |
|
1 As recomendações de plataforma de computador e memória não implicam sugerir que os computadores mais antigos ou mais lentos não sejam utilizáveis. Consulte o
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
1 para obter mais informações sobre recomendações de computador/servidor.
2 Para obter o melhor desempenho, utilize discos rígidos Serial Attached SCSI (SAS), não discos rígidos Small Computer System Interface (SCSI).
3 É recomendável usar memória RAM compatível com o computador.
4 Consulte a
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
para obter as configurações específicas do sistema operacional Microsoft Windows que podem ser necessárias para configurar o sistema Metasys.