Especificações técnicas - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNCxxxxx-x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Página de catálogo da SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
11.0
Revision date
2021-03-26

As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls®. A Johnson Controls Inc. não se responsabiliza por danos resultantes da má aplicação ou do mau uso de seus produtos.