O OAS requer uma licença de software para seu produto base. Duas opções de licenciamento estão disponíveis para o OAS, o OAS Minimum e o OAS standard. A tabela a seguir descreve os recursos disponíveis a cada licença.
Recursos | OAS Minimum | OAS Standard |
---|---|---|
Compatível com Metasys UI | Sim | Sim |
Compatível com gerenciadores | Não | 2 |
Pode licenciar complementos | Sim | Sim |
Suporte direto para dispositivos de campo | 200 | 200 |
Suporta SMP
Nota: O SMP requer uma licença para operar.
Nota: Use apenas para atualizar sites do OAS existentes, e não para sites de OAS novos.
|
Sim | Sim |
O Software Manager gerencia licenças de software do OAS em uma máquina. Para obter informações sobre a ativação de licenças, consulte Iniciar uma ativação da licença seção na Software Manager Help (LIT-12012389) .
- Licenciamento de dados históricos
-
Para gerar e manter dados históricos no repositório do sistema, você precisa Complemento de dados históricos do Metasys Licença. Se não tiver licença, o usuário do site só terá acesso aos dados históricos dos últimos sete dias, além de qualquer dado adicional de buffer do gerenciador fora desses sete dias. Qualquer dado mais antigo que exceda os limites do buffer do gerenciador se tornará permanentemente indisponível. Após adquirir esta licença, o OAS retém todos os dados e estará disponível para o usuário do site indefinidamente.
Os dados de tendência e outros dados históricos estão disponíveis tanto na Metasys UI quanto no SMP.
- Licenciamento de recursos da Metasys UI
-
Para habilitar o widget Áreas potencialmente problemáticas (PPA) em um OAS, você precisa Áreas potencialmente problemáticas do Metasys Licença. Para ativar a Detecção de falha no widget PPA e ativar o recurso Gerenciador de falhas, você precisa do Detecção de falha Licença. Para adicionar a funcionalidade de triagem de falha à Detecção de falha no widget PPA, você precisa da Triagem de falha Licença.
Para ativar os relatórios programados, que incluem a capacidade de salvar os modelos de relatório, você precisa Relatórios programados Metasys Licença.
Se não tiver licença, esses recursos não estão disponíveis na Metasys UI.
- API de monitoramento e comando
-
Para ativar a Monitoring and Commanding API, você precisa API de monitoramento e comando Licença. Se não tiver licença, este recurso não está disponível.
- UI do SMP
- O SMP requer uma licença da Versão 13.0. A licença está disponível apenas para clientes Metasys existentes. Se você licenciou o SMP na versão 12.0, poderá usar a mesma licença após atualizar para a Versão 13.0.
Se você instalar o OAS em um sistema operacional Windows Server com SQL Server Standard ou Enterprise, você precisa adquirir uma licença da Microsoft. Para obter mais informações, consulte Apêndice: Requisitos de licença do sistema operacional Microsoft Windows e software SQL Server seção na Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .