Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) - Metasys - LIT-12013309 - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASTK-0 - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

A SCT permite definir e modificar os bancos de dados Metasys offline com o suporte de assistentes que o orientam durante todo o processo. A SCT usa a mesma interface de usuário do Metasys usada com todos os outros componentes do sistema, para que você não precise aprender um modo de operação diferente ao trabalhar com ele.

Com a SCT, é possível executar todos os recursos de configuração necessários para configurar um sistema de automação, que inclui:

  • definir todos os OAS e gerenciadores de rede

  • definição de controladores de campo

  • configurar pontos de campo e parâmetros operacionais

  • configuração da estrutura da árvore de navegação, incluindo árvores de navegação do usuário

  • configurar recursos do sistema, como gráficos do usuário, sequências de controle lógico programado, alarmes, tendências e destinos de mensagens de eventos

  • configuração de espaços e equipamentos e associação de gráficos Metasys UI e Ferramenta de Configuração do Sistema Johnson Controls (JCT)

  • Configuração da Limitação de Demanda e Rolagem de Carga (DLLR) para monitorar os medidores de energia que buscam eletricidade, gás, vapor ou água, e liberar automaticamente as cargas dos equipamentos de acordo com os níveis definidos pelo usuário. A limitação de demanda ajuda a gerenciar os custos de energia. A rolagem de carga controla os níveis operacionais do equipamento para reduzir o consumo total de energia.

  • criar uma lógica de início ideal

  • lógica de controle de simulação

  • configuração de espaços e equipamentos, inclusive usando o processo de criação rápida de arquivos
  • download, upload e arquivamento de bancos de dados de configuração do gerenciador de rede

A Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) é instalada com a SCT. A JCT aproveita os arquivamentos SCT em vez do site ativo e fornece a capacidade de visualizar os espaços e a configuração de equipamentos, bem como criar e gerenciar gráficos e suas associações a equipamentos, espaços e itens de rede. Para obter informações detalhadas sobre a SCT, consulte Software Configuration Tool Help (LIT-12011964).