Visualizações de usuário e Resumos personalizados - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

As exibições de usuário são árvores de navegação definidas pelo usuário que contêm referências a itens selecionados encontrados na árvore de navegação Todos os Itens. É possível criar exibições de usuário para agrupar itens e gráficos usados com frequência. Também é possível atribuir exibições de usuário a determinados grupos de usuários, como segurança predial e gerenciamento de energia.

Ao expandir ainda mais a capacidade de exibições de usuário, os Resumos personalizados usam exibições de usuário baseadas em tabela para fornecer visualizações resumidas dos itens do sistema Metasys.

Esses resumos consistem em linhas e colunas classificáveis sob medida para conter informações de sua escolha. Os Resumos personalizados permitem visualizar, modificar e comandar grandes quantidades de dados semelhantes em formato tabular. Dados semelhantes, por exemplo, podem ser todas as caixas VAV em um andar de um edifício, que mostram as temperaturas atuais, pontos de ajuste, fluxos e configurações mínimas e máximas. Use essas informações para analisar rapidamente a operação da instalação e solucionar possíveis problemas.

Para ajudá-lo a começar com Resumos personalizados, você pode importar um conjunto de definições de resumo pré-criadas para o seu site. Essas definições de resumo se enquadram em três categorias: Configuração, Diagnóstico e Monitoramento. As definições de diagnóstico de dispositivo e de rede destinam-se a administradores de sites. As definições de equipamentos mecânicos com links para gráficos e definições de pontos-chave são úteis para profissionais de serviço.

Resumos personalizados são configuráveis na SCT e SMP UI e não a Metasys UI.