Rede do edifício - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

Os usuários do Metasys com acesso adequado podem visualizar a configuração da rede Metasys usando a árvore All Items no recurso Building Network. Os indicadores de status globais permitem que os usuários identifiquem visualmente os problemas de rede e operacionais de qualquer item da rede Metasys. Espaços e equipamentos não precisam ser configurados para que os usuários aproveitem o recurso Building Network na Metasys UI.

Cada item integrado ao sistema Metasys possui um painel onde os usuários podem diagnosticar os problemas com a Building Network, exibindo e editando as informações detalhadas do item, bem como visualizando os dados históricos de tendências. Os widgets mostrados no painel Building Network incluem o seguinte:

  • Detail (Detalhe) mostra o valor e o status atual do item que está sendo visualizado e permite que o usuário emita comandos. O widget Detalhe contém exibições específicas de itens, como foco, diagnóstico e exibições de rede, que permitem ao usuário visualizar e editar as informações detalhadas de cada item.
  • Resumo O widget permite que o usuário identifique rapidamente os problemas operacionais com o item de rede, exibindo uma lista de dados tabulares no item de rede atual. Por exemplo, uma lista do valor presente e o status dos pontos de dados em um controlador de campo de rede.
  • Relações permite que o usuário identifique qual espaço ou equipamento o item de rede atende.
  • Tendência O widget é um gráfico que mostra até dez pontos de dados históricos sendo coletados no item de rede Metasys ao mesmo tempo. Este widget permite que os usuários visualizem os dados históricos, compararem as mudanças ao longo do tempo e criem facilmente relatórios em PDF ou CSV. Os usuários podem identificar padrões que incluem exceções, usando o gráfico candlestick intuitivo que exibe mínimo, máximo e médias. A partir da Versão 10.0, o usuário pode exibir pontos de dados de tendência em até três gráficos diferentes de uma só vez. Isso ajuda os operadores a visualizar pontos de tendência de intervalos drasticamente diferentes, colocando-os em gráficos separados.
  • Envolvimento O widget fornece uma visualização em tela única das relações entre os objetos e como eles afetam uns aos outros no sistema Metasys. Os operadores podem determinar mais facilmente se a solução de problemas é necessária e identificar tudo o que pode afetar um objeto e tudo o que um objeto pode afetar. Isto torna o processo de solução de problemas mais rápido e eficiente.

Alguns painéis de rede, como Schedules e Gráficos, exibem o resumo de programação ou o widget gráfico associado, além de outros widgets disponíveis no painel Building Network.