Um painel organiza os dados na Metasys UI para ajudar os operadores a ter uma visão completa do que acontece em um espaço, com um equipamento ou em um sistema como uma planta central. Em cada painel, os widgets fornecem recursos específicos de interação do operador. É possível personalizar os painéis de acordo com as necessidades específicas, permitindo a seleção de widgets acessíveis, a ordem e a aparência do widget e a atribuição por tipo de dispositivo cliente.
A janela Painel Spaces (Espaços) fornece um resumo coeso do espaço selecionado, que incluem o equipamento que atende o espaço e as áreas potencialmente problemáticas no espaço. Os widgets mostrados no Space Dashboard incluem os seguintes:
- Gráficos fornece uma representação visual do espaço selecionado. É possível verificar rapidamente o status desse espaço, descobrir condições incomuns do sistema, fazer rápidas comparações relacionais entre os espaços próximos e emitir comandos para melhorar o desempenho ou restaurar a ordem. O widget do Graphics exibe representações digitais de equipamentos ou sistemas, com símbolos gráficos e animações criados usando o Gerenciador de gráficos.
- Equipamento atendendo o espaço identifica o equipamento que atende o espaço selecionado e, em seguida, fornece detalhes sobre esse equipamento, que incluem outros equipamentos ou sistemas que podem afetar esse equipamento.
-
Áreas potencialmente problemáticas fornece uma exibição única que mostra os itens em alarme, aviso, substituídos, fora de serviço e status offline dentro de um espaço. Com essa exibição, você pode filtrar e visualizar dados importantes para você. A partir da Versão 11.0, também é possível usar esse widget para investigar e gerenciar falhas que ocorrem em seu site, se a Detecção de falha estiver licenciada. O widget Áreas potencialmente problemáticas pode ser usado como uma lista de pendências diária para gerenciar edifícios com mais eficiência. Nota: Para um OAS, você precisa Áreas potencialmente problemáticas do Metasys licença para acessar os pontos de áreas potencialmente problemáticas. É necessário ter o privilégio de acesso ao sistema para Detecção de Falha Metasys e os Triagem de Falha Metasys licenças para acessar tanto a Detecção de falha quanto a Triagem de falha. É possível usar a Detecção de falha sem uma licença de Triagem de falha, mas ambas as licenças para Detecção de falha e Triagem de falha são necessárias para usar a Triagem de falha.
- Resumo de equipamentos é uma exibição de tabela que lista todos os equipamentos similares que atendem diretamente ao espaço selecionado e os espaços a jusante. O Resumo de equipamentos mostra as informações mais importantes para cada equipamento e fornece links do equipamento para informações ainda mais detalhadas. Os usuários também podem definir quais dados incluir em um Resumo de equipamentos usando o recurso de seleção de colunas personalizadas.
- Programação O widget lista todas as programações que afetam o espaço selecionado e mostra se as programações estão ativadas ou desativadas. Os operadores podem selecionar, visualizar e editar programações específicas associadas a um espaço. O widget Schedule resume como uma estratégia de programação afeta um espaço para que os operadores possam compreender o quadro completo. O widget Schedule também fornece uma maneira de exibir informações de programação efetivas para uma data específica no futuro, de modo que seja possível garantir que está configurada corretamente. Além disso, é possível adicionar exceções a várias programações de uma vez e atribuir programações semanais em massa com o recurso de programação em massa.
A janela Painel Equipment (Equipamento) fornece um resumo coeso de um equipamento selecionado. Os widgets mostrados no Equipment Dashboard incluem os seguintes:
- Gráficos fornece uma representação visual do espaço selecionado. É possível verificar rapidamente o status desse espaço, descobrir condições incomuns do sistema, fazer rápidas comparações relacionais entre os espaços próximos e emitir comandos para melhorar o desempenho ou restaurar a ordem. O widget do Graphics exibe representações digitais de equipamentos ou sistemas, com símbolos gráficos e animações criados usando o Gerenciador de gráficos.
- Tendência O widget é um gráfico que mostra até dez pontos de dados históricos para um único equipamento ao mesmo tempo. Com este widget, é possível visualizar dados históricos do equipamento, comparar o desempenho e as mudanças ao longo do tempo e criar facilmente relatórios em PDF ou CSV. É possível identificar padrões na operação do equipamento, que incluem exceções de desempenho usando um gráfico candlestick intuitivo que exibe mínimo, máximo e médias. Também é possível exibir pontos de dados de tendência em até três gráficos diferentes de uma só vez. Isso ajuda os operadores a visualizar pontos de tendência de intervalos drasticamente diferentes, colocando-os em gráficos separados.
- Atividade do equipamento permite que os operadores visualizem as atividades de alarme, os eventos offline do controlador de rede, as alterações do usuário e anotações feitas em um intervalo de datas de até um ano nos últimos cinco anos do equipamento selecionado. Esse widget permite que os operadores enxerquem e compreendam facilmente a correlação entre as atividades diferentes que ocorrem no sistema.
- Relações do equipamento identifica todas as relações que um equipamento tem com outros equipamentos, espaços e controladores de campo de rede.
- Dados do equipamento lista todos os pontos e os valores em tempo real do equipamento selecionado e fornece aos operadores informações detalhadas sobre o status operacional do equipamento.
- Programação O widget lista todas as programações que afetam o equipamento selecionado e mostra se as programações estão ativadas ou desativadas. Os operadores podem selecionar, visualizar e editar programações específicas associadas a um equipamento. O widget Schedule resume como uma estratégia de programação afeta o equipamento para que os operadores possam compreender o quadro completo. O widget Schedule também fornece uma maneira de exibir informações de programação efetivas para uma data específica no futuro, de modo que seja possível garantir que está configurada corretamente. Além disso, o recurso de programação em massa permite que os operadores adicionem exceções a várias programações de uma vez e atribuam programações semanais em massa.
Recursos adicionais de Interface de Usuário do Metasys estão disponíveis e não especificamente estão localizados no Space ou Equipment Dashboard e incluem o seguinte:
- Painel Cyber Health (Condições cibernéticas) fornece um resumo abrangente dos riscos de segurança do sistema, detalhes do status do sistema e informações da atividade do usuário. O painel fornece ao administrador do Metasys uma visão centralizada de problemas relacionados à segurança ou problemas do sistema que são detectáveis por um servidor Metasys, mas que podem não aparecer como parte dos alarmes gerais do sistema. O administrador também pode ver rapidamente um software desatualizado. As informações são agrupadas em problemas críticos, riscos potenciais e itens informativos. O painel Cyber Health (Condições cibernéticas) é compatível com computadores desktop, tablets e smartphones.
- Gerenciamento de usuário facilita a criação e o gerenciamento de usuários e suas funções, permissões baseadas em categorias e privilégios diretamente na Metasys UI Online, sem a necessidade de instalar software nos computadores clientes. Os administradores podem criar e gerenciar detalhes do usuário para usuários locais do Active Directory e do Metasys.
- Gerenciador de alarmes permite que os operadores visualizem e executem ações nos alarmes do sistema Metasys. O Alarm Manager acumula ocorrências de alarmes para ajudar os operadores a priorizar os alarmes mais importantes e gerenciar todas as ocorrências de alarmes em uma operação. O Gerenciador de alarmes também exibe um Alarm Summary que indica como os alarmes são gerenciados. O Alarm Manager pode ser acessado por meio da Metasys UI e exibido em tela cheia, com uma URL separada, adequada para centros de operações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Espaços e equipamentos não precisam de configuração para que os usuários aproveitem as vantagens do Gerenciador de alarmes. Os usuários também podem navegar diretamente do Alarm Manager para a Building Network por meio de um link, sem uma pesquisa manual da árvore da rede após encontrar a causa raiz de um alarme.
- Monitor de alarmes fornece uma exibição semelhante ao Gerenciador de alarmes, mas não exige que o usuário faça login no sistema Metasys. O Alarm Monitor é adequado para os tipos de usuários que não requerem ou não têm autorização para acesso total ao Metasys, mas são responsáveis por visualizar os alarmes de vários sistemas de edifícios integrados. Não é necessário configurar espaços e equipamentos para que os usuários aproveitem as vantagens do Monitor de alarmes.
- Visualizador de tendência personalizada é um gráfico que mostra até dez pontos de dados históricos de vários equipamentos ao mesmo tempo. Este widget permite que os operadores visualizem e comparem as mudanças de desempenho ao longo do tempo. Os operadores podem identificar padrões na operação do equipamento, que incluem exceções de desempenho que usam um gráfico candlestick intuitivo que exibe mínimo, máximo e médias.
- System Activity (Atividade do sistema) fornece uma visão combinada de Auditorias e Alarmes, bem como exibições diferentes de Auditorias ou Alarmes para usuários autorizados. Os usuários autorizados podem filtrar, exportar e atuar em Auditorias e Alarmes.
- Emparelhamento de dispositivos permite que os usuários emparelhem gerenciadores suportados com o servidor Metasys para segurança adicional.
- Conexão segura BACnet é uma camada de datalink segura e criptografada projetada especificamente para atender aos requisitos, políticas e restrições das infraestruturas IP.
- Barra de notificação de alarme alerta os usuários sobre o alarme não reconhecido de maior prioridade que precisa ser reconhecido pelo qual o usuário conectado tem permissão para visualizar.
A pesquisa avançada e relatórios conectam determinados widgets, permitindo que os usuários criem relatórios ainda mais poderosos e de maneira mais rápida, aproveitando a potência do painel com o recurso Pesquisa avançada. Os widgets conectados à Pesquisa Avançada incluem o widget de Resumo de equipamentos, widget de Espaço de atendimento do equipamento, Widget Equipment data, widget de Gráfico e widget de Visualizar resumo.