Ferramentas de Metasys UI - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

Várias ferramentas estão disponíveis para ajudá-lo a criar a Metasys UI mais adequada às suas necessidades. A Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT) permite definir rapidamente a hierarquia dos espaços, as definições de equipamentos e os relacionamentos de serviço, e o Rapid Archive Creation agiliza a geração de todo o banco de dados Metasys para instalações novas ou modernizadas do Metasys.

A Metasys UI vem com um pacote gráfico integrado para permitir que os designers de sistemas criem widgets gráficos que usam representações gráficas realistas de equipamentos e espaços. Nenhum software ou licença separada são necessários para usar o Gerenciador de gráficos e Editor. Uma extensa biblioteca de modelos gráficos, símbolos e controles é fornecida com a Metasys UI, simplificando a tarefa de criação gráfica. Use o recurso Custom Behaviors (Comportamentos personalizados) para criar símbolos gráficos personalizados.

A Metasys UI também é compatível com a visualização de gráficos criados em versões anteriores das ferramentas gráficas do Metasys. Os gráficos criados com a User Graphics Tool (UGT) e os gráficos do Graphics+ criados com a Ferramenta de Geração de Graphics+ (GGT) podem ser associados a espaços, equipamentos e controladores de campo e visualizados na Metasys UI sem conversão manual.

A Johnson Controls System Configuration Tool (JCT), anteriormente Metasys UI Offline, oferece a capacidade de visualizar a aparência da Metasys UI para validar a configuração da UI. É possível visualizar os espaços e a configuração do equipamento e exibir os gráficos associados ao espaço e equipamento. A JCT aproveita os arquivamentos SCT em vez do site ativo. A JCT é instalada automaticamente junto com a SCT.