Comando aprimorado - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

A Metasys UI inclui os seguintes recursos que aprimoram a prática de comandar ou alterar valores, permitindo que os operadores restaurem o pedido de forma rápida e eficiente e evitem retrabalho não planejado.

  • Os Timed Operator Commands permitem que os operadores configurem facilmente os limites de tempo nos comandos manuais, como emitir uma anulação ou tirar um ponto de serviço, para garantir que o sistema reverta para o controle automático. Isso pode ajudar a reduzir os custos de energia e as reclamações associadas ao conforto causadas quando o sistema permanece no controle manual por muito tempo.
  • O recurso Annotations on Commands dá aos operadores uma maneira de adicionar uma nota ao emitir um comando, como emitir um override ou tirar um ponto de serviço. A nota aparece no widget Equipment Activity para ajudar os operadores a rastrear o comportamento do sistema de volta aos comandos manuais e identificar por que foram emitidos.
  • Uma exibição de diálogo de comando atualizada com Priority Array integrada identifica as prioridades de comandos atuais. Isso ajuda os operadores a solucionar problemas mais rapidamente, facilitando a determinação de qual prioridade de comando está atualmente ativa em um objeto de ponto.
  • Os usuários podem navegar diretamente da caixa de diálogo de comando para a Rede do Edifício por meio de um link, sem uma pesquisa manual da árvore de rede após encontrar a causa raiz de um alarme ou outro problema.