Usuários simultâneos ADS/ADX - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Opções de compra de software do sistema Metasys – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-09-25
Product status
Active

Use a tabela a seguir para ajudá-lo a determinar o produto de usuário ADS/ADX que você precisa solicitar. A tabela fornece exemplos do número total de usuários com suporte que podem fazer logon simultaneamente no SMP e Metasys UI.

Nota: As informações a seguir fornecem as limitações de usuários simultâneos suportados. O uso além das limitações suportadas pode render problemas de desempenho do sistema ou do servidor.
Tabela 1. Exemplos de usuários simultâneos ADS/ADX/ADS-Lite/OAS
Tipo ADS/ADX Exemplos de usuários simultâneos ADS/ADX
UI do SMP Metasys UI

ADS/ADS-Lite de 5 usuários/OAS

0 5
2 3
5 0
ADX de 10 usuários 0 25 1
5 20
8 17
10 15
ADX de 25 usuários 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX de 50 usuários 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX de 100 usuários 5 50 2
10 502
25 502
50 502
75 25
100 0

Por exemplo, conforme mostrado na Tabela 1, com um ADS ou ADS-Lite de 5 usuários, 5 usuários da Metasys UI serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado, ou 3 usuários da Metasys UI serão suportados se 2 usuários do SMP estiverem conectados. Da mesma forma, com um ADX de 50 usuários, 50 usuários da Metasys UI serão suportados se nenhum usuário do SMP estiver conectado, ou 40 usuários da Metasys UI serão suportados se 10 usuários do SMP estiverem conectados. A única restrição de usuário da Metasys UI se aplica a um ADX de 100 usuários: a Metasys UI suporta no máximo 50 usuários, independentemente do número de usuários do SMP.

1 O ADX de 10 usuários tem uma limitação de usuários simultâneos SMP 10. A limitação de usuários simultâneos da Metasys UI é 25.
2 O ADX de 100 usuários tem uma limitação de usuários simultâneos SMP 100. O máximo de usuários simultâneos da Metasys UI é 50.