Informações de licenciamento - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Opções de compra de software do sistema Metasys – Boletim de produto

Product name
Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-09-25
Product status
Active

Os seguintes softwares e ferramentas Metasys exigem licenciamento com o Software Manager e no portal de licença online:

  • Servidor Metasys: ADS, ADX, ADS-Lite e OAS
  • Gerenciador do software Metasys: NAE85, LCS85
  • Metasys Export Utility
  • Metasys para Ambientes Validados (MVE)
  • SCT
  • CCT com o pacote de dispositivo de barramento SA
  • Arquivos de pacotes de controlador de campo (FCP) Metasys
  • Arquivos de pacotes de dispositivo (DP) Metasys
  • API de monitoramento e comando
    Importante: Os clientes atuais que desejam atualizar o software do servidor Metasys e o complemento da Monitoring and Commanding API precisam adquirir o número de código de produto de atualização -6 relevante para a atualização de licença de software do servidor e o código de produto de atualização M4-APIMOCMD-6 para atualizar a Monitoring and Commanding API. Se os clientes existentes não comprarem ambos os números de código do produto de atualização, a API não está mais funcional.
  • Active Directory Federation Service (ADFS) para o servidor Metasys
  • FIPS 140-2
  • Detecção de Falha Metasys
  • Triagem de Falha Metasys (exige o licenciamento da Detecção de Falha Metasys)
    Nota: Não foram feitas adições significativas à Detecção de Falhas e Triagem de Falhas na Versão 12.0. A licença Metasys Fault Detection e a licença Metasys Fault Triage (Tragem de Falhas Metasys) permanecem em 11.x e continuam funcionando em 12.x.
  • Complemento de áreas potencialmente problemáticas do OAS Metasys
  • Complemento de dados históricos do OAS Metasys
  • Complemento de relatórios programados do OAS Metasys
  • Complemento do OAS Metasys para dois gerenciadores
  • Metasys Site Management Portal (SMP)
    Nota: Na versão 12.0, o SMP é um recurso licenciável que só está disponível para determinados sites Metasys, com restrições em outros, conforme listado abaixo:
    • O SMP está disponível para sites de MVE novos e existentes. Em sites de MVE, a licença do recurso SMP não precisa ser comprada separadamente, pois está incluída na licença MVE.
    • O SMP não está disponível para instalações do Metasys novas e não MVE.
    • O SMP está disponível para sites Metasys existentes que serão atualizados para a versão 12.0. A licença do recurso SMP deve ser comprada separadamente.
  • Recurso de gerenciamento BACnet/SC
  • Mass Changes Tool (MCT)
    Nota: A ferramenta MCT está disponível com o TL-BUNDLEMS-0 e não é vendida individualmente.

As ferramentas e aplicações do Metasys listadas acima só funcionarão depois de licenciadas. O licenciamento é necessário após uma nova instalação e após uma atualização ou migração principal. Entretanto, quando você atualiza uma aplicação para uma versão secundária, o licenciamento não é necessário e a mesma licença pode continuar sendo usada. O software MVE é a única exceção e exige o relicenciamento para versões principais e secundárias.