O bloco de terminais da fonte de alimentação de 24 VAC é um bloco de terminais cinza de 2 pinos removível que se encaixa em um conector de pino montado na placa na parte superior direita do controlador.
Conecte os cabos da fonte de alimentação de 24 VCA do transformador aos terminais HOT e COM no plugue do terminal, conforme mostrado na Figura 1. Para obter mais informações sobre o bloco de terminais da fonte de alimentação, consulte Tabela 1.
Figura 1. Instalação elétrica do bloco de terminais da fonte de alimentação de 24 VAC
Nota: A ordem dos terminais HOT e COM nos controladores da série CG é invertida da ordem dos terminais nos controladores da série CV.
| Descrição | |
|---|---|
| 1 | Bloco de terminais da fonte de alimentação |
| 2 | Plugue do terminal da fonte de alimentação |
| 3 | Fios da Johnson Controls de 24 VAC, transformador de potência classe 2 |
| 4 | 24 VAC (fio laranja) |
| 5 | COM (fio marrom) |
Nota: As cores dos fios da fonte de alimentação podem ser diferentes em transformadores de outros fabricantes. Consulte as instruções do fabricante do transformador e os desenhos de instalação do projeto para obter os detalhes da instalação elétrica.
Importante: Conecte a fonte de alimentação de 24 VCA ao controlador do equipamento e todos os outros dispositivos de rede para que a fase do transformador seja uniforme em todos os dispositivos de rede. A alimentação de dispositivos de rede com fase de alimentação uniforme de 24 VCA reduz o ruído, a interferência e os problemas de circuito de aterramento. O controlador de equipamentos não requer uma conexão de aterramento.
Importante: Os fios de alimentação devem ter menos de 30 metros (100 pés) entre o controlador e o transformador