Observe as seguintes diretrizes durante a instalação elétrica de um controlador de CGM/CGE:
CUIDADO
ATTENTION
CUIDADO
ATTENTION
Importante: Não exceda as classificações elétricas do controlador. Exceder a potência nominal pode resultar em danos permanentes ao controlador e anular a garantia.
Importante: Use apenas condutores de cobre. Prepare toda a fiação de acordo com os regulamentos locais, nacionais e regionais.
Importante: A descarga eletrostática pode danificar os componentes do controlador. Siga as precauções de descarga eletrostática adequadas durante a instalação, configuração e manutenção para evitar danos ao controlador.
Para obter informações sobre a configuração e a fiação de uma rede BACnet/SC ou BACnet/IP, consulte Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458). Para obter informações detalhadas sobre configuração e fiação de um barramento MS/TP, Barramento FC e Barramento SA, consulte MS /TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) Para obter informações detalhadas sobre a fiação de uma rede N2, consulte o N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018).