Remover a tampa do controlador - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: A descarga eletrostática pode danificar os componentes do controlador. Siga as precauções de descarga eletrostática adequadas durante a instalação, configuração e manutenção para evitar danos ao controlador.
Importante: Desconecte todas as fontes de alimentação do controlador antes de remover a tampa e alterar a posição de qualquer jumper ou chave EOL no controlador. Não desconectar a fonte de alimentação antes de alterar um jumper ou a posição da chave EOL poderá resultar em danos ao controlador e anular quaisquer garantias.

A tampa do controlador é mantida no lugar por quatro travas plásticas que se estendem da base e se encaixam nos slots na parte interna da tampa da caixa.

Para remover a tampa do controlador, conclua as seguintes etapas:

Procedimento

  1. Coloque as pontas dos dedos sob as duas abas de levantamento da tampa (Características físicas) nas laterais da tampa da caixa e levante cuidadosamente a parte superior da tampa afastando da base para liberar a tampa das duas travas superiores.
  2. Gire a parte superior da tampa ainda mais para liberá-la das duas travas inferiores.
  3. Recoloque a tampa, posicionando-a diretamente sobre a base e, em seguida, empurre a tampa com cuidado e uniformemente nas travas até que se encaixem na posição travada.
    Figura 1. Controlador com a tampa removida mostrando as posições do jumper (modelo CGM09090 mostrado)