Os modelos CGM09090-0H e CGE09090-0H possuem display colorido integrado e teclado de navegação que pode ser configurado para permitir o monitoramento local dos pontos de E/S e parâmetros/setpoints do controlador de equipamentos, incluindo quaisquer pontos de E/S dos módulos de expansão conectados no Barramento SA.
Os modelos CGM/CGE que não possuem um display integral podem ser conectados a um display do controlador local M4-F4-DLK0350 ou a um display do controlador local MS-FX-DIS1710 . Se o display for configurado com uma senha local, o controlador de equipamento e o display deverão executar versões compatíveis de firmware. Se o display não estiver configurado com uma senha local, ele será compatível com controladores de equipamentos em qualquer revisão de firmware. Consulte a tabela a seguir para obter mais detalhes:
| Modelo de display e versão do firmware | Controlador executando firmware 10.x ou superior | Controlador executando firmware 9.x ou anterior |
|---|---|---|
| DLK0350 executando firmware 10.x ou superior | Compatível | Não compatível |
| DLK0350 executando o firmware 9.x | Não compatível | Compatível |
| DIS1710 executando o firmware 6.2 | Não compatível | Compatível |
Os modelos DLK0350 e DIS1710 não devem estar conectados a modelos CGM/CGE -0H que incluem um display integral.
Para obter informações detalhadas sobre a configuração e a operação de um monitor DLK0350 conectado remotamente, consulte o Guia do usuário do display do controlador local (LIT-12013762). Para obter informações detalhadas sobre como configurar e operar um monitor remotamente, consulte DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270) .