Configurar a chave de fim de linha (EOL) (apenas modelos CGM) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada controlador CGM possui uma chave EOL, que, quando configurada como ON (para cima), define o controlador como um dispositivo de terminação no barramento. Consulte Figura 1 para obter o local do switch EOL. A posição padrão da chave EOL é OFF (para baixo).

Figura 1. Posições da chave de fim de linha

Para definir a chave EOL em um controlador de , conclua as seguintes etapas:

Procedimento

  1. Determine a localização física do controlador de na Barramento FC.
  2. Determine se o controlador deve ser configurado como um dispositivo de terminação no barramento.
    Nota: Para obter informações detalhadas sobre as regras de terminações EOL e configurações de chave EOL em barramentos FC, consulte MS /TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Se o controlador for um dispositivo de terminação no Barramento FC, configure a chave EOL para a posição ON. Se o controlador não for um dispositivo de terminação no barramento, configure a chave EOL para a posição Off.

    Quando um controlador é conectado à alimentação com a chave EOL configurada na posição ON, o LED âmbar da EOL na tampa do controlador acende.