Montagem em parede - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
Part No. 24-11460-00018
Nota: Montagem em parede inclui qualquer superfície plana, estável e vertical, incluindo drywall, madeira, concreto ou metal.

Procedimento

  1. Puxe as duas presilhas de montagem inferiores para baixo até a posição estendida.
  2. Marque os três locais dos orifícios de montagem na parede. Use as dimensões mostradas na Figura 3 ou segure o suporte contra a parede e marque os locais dos orifícios com as presilhas de montagem.
    Nota: Os orifícios dos parafusos no WRG1830 podem acomodar parafusos M3.5 e N.º 6.
  3. Faça os furos na parede com base nos locais marcados na etapa 2.
  4. Insira buchas de parede em cada orifício, se necessário.
  5. Segure o WRG1830 no lugar, insira os parafusos pelas presilhas de montagem e pelos orifícios dos parafusos e aperte cuidadosamente todos os parafusos.
    Importante: Não aperte os parafusos de montagem excessivamente. Apertar os parafusos em excesso pode danificar as presilhas de montagem.
    Figura 1. Montagem em parede e detalhes das dimensões