Porta USB - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
Part No. 24-11460-00018

O WRG1830 possui duas portas host USB 2.0 (tipo A). É possível conectar o dongle Wi-Fi opcional em qualquer uma das portas USB. Em um laptop ou navegador móvel, é possível configurar o WRG1830 e monitorar os dispositivos na rede ZFR por meio de conexão Wi-Fi.

  • Não use a porta USB como porta de carregamento.
  • Não conecte dispositivos diferentes dos especificados na documentação técnica da Johnson Controls®.