Apêndice A: Redefinir ajustes de rede - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
Part No. 24-11460-00018

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A função Reset Network Settings redefine as configurações de Wi-Fi e Ethernet. Use essa função quando você esquecer das credenciais de conexão.
AVISO
Há dois furos de acesso na parte frontal do WRG1830 e se pressionar o botão errado poderá desativar permanentemente o WRG1830. O botão de redefinição é o botão da direita, conforme mostrado na Figura 1

Para redefinir as configurações de Wi-Fi e Ethernet, conclua as seguintes etapas:

Procedimento

  1. Pressione e mantenha pressionado o botão RESET por dois segundos. OLED FAULT piscará lentamente.
  2. Solte o botão RESET em três segundos. O LED FAULT continuará piscando lentamente.
  3. Dentro de cinco segundos, pressione o botão RESET novamente e solte-o imediatamente para confirmar que deseja redefinir as configurações de Wi-Fi e Ethernet. Se você não pressionar o botão Reset dentro de cinco segundos para confirmar, a operação de redefinição será cancelada.

Resultados

O SSID Wi-Fi, a senha e a Ethernet serão configurados com os padrões de fábrica. Os LEDs param de piscar por dois segundos e, em seguida, voltarão à operação normal com base no estado atual do dispositivo.

Consulte a Tabela 2 para obter mais informações sobre as designações de LED e o comportamento de cintilação.