Resumo das alterações - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

As seguintes informações são novas ou revisadas:

  • Removidas todas as referências ao Open Data Server (ODS), que não está mais disponível na versão 12.0
  • Removidas referências ao MSSDA (Metasys System Secure Data Access), que foi substituído pela API Metasys
  • Referências e seções removidas relacionadas ao Windows Internet Explorer, pois este produto chegou ao fim do suporte
  • Diagramas de sistema atualizados para a versão 12.0
  • Referências à Metasys UI offline substituídas pela Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) para refletir a nova marca na versão 12.0
  • Adicionado um novo tópico em BACnet/SC
  • Atualizado Opções do Launcher Download e configurações de proxy
  • Removida a seção Estação de trabalho M3 com controladores N30, pois esses produtos não estão mais disponíveis na versão 12.0
  • Removida a seção Rede legado NCM, pois esse produto não está mais disponível na versão 12.0
  • Removida a seção Rede sem fio muitos para um, pois o aplicativo Many-to-One Wireless Room Temperature Sensing (WRS) foi descontinuado
  • Removida a seção Rede de controladores sem fio da série TEC, pois esse produto foi descontinuado
  • Atualizada a Tabela 1 na seção Modelos de gerenciador de rede com suporte e versões com atributos de segurança