Introdução ao documento - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Este documento destina-se aos profissionais de TI e Sistema de Automação de Edifícios (BAS). Além deste documento, o Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458) fornece orientações valiosas sobre as várias redes IP disponíveis para implantar o sistema Metasys em uma instalação. Além disso, para obter informações atualizadas de segurança e suporte ao produto da Johnson Controls®, consulte o site da Cyber Solutions e a declaração de Segurança e suporte do software Metasys.

Importante: Envolva profissionais de segurança de rede capacitados para garantir que o computador que hospeda o Site Director seja um host seguro para acesso à Internet. A Johnson Controls aceita a conexão do Metasys à Internet apenas por meio de uma VPN. Todos os outros métodos não são seguros e deixam o cliente vulnerável ao acesso não autorizado. A segurança de rede é uma questão importante. A organização de TI deve aprovar as configurações que expõem as redes à Internet. Certifique-se de ler e entender completamente a documentação de conformidade de TI para o seu site. Tenha cuidado ao executar as etapas nos componentes do sistema Metasys porque reinicializações conflitantes com os requisitos de conformidade poderão ser necessárias. Por exemplo, a atualização de um servidor Metasys requer que o computador fique offline por um período. Da mesma forma, a instalação de um novo software no servidor Metasys ou a instalação de algumas atualizações do sistema operacional Windows pode exigir a reinicialização do computador.

Neste documento, o servidor Metasys se refere em termos gerais aos seguintes produtos (exceto se indicado de outra forma):

  • Servidor de Dados e Aplicação (ADS)
  • Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX)
  • ADS-Lite
  • Open Application Server (OAS)

Neste documento, o gerenciador de rede se refere em termos gerais aos seguintes modelos de gerenciadores (exceto se indicado de outra forma):

  • Série SNE de Gerenciadores de Rede: SNE1050x, SNE1100x, SNE110Lx e SNE2200x (onde x é 0, 1 ou 2)
  • Série SNC de Controladores de Rede: SNC1612x e SNC2515x (onde x é 0, 1 ou 2)
  • Gerenciador de Automação de Rede (NAE): NAE85, NAE55, NAE35 e NAE45
  • LonWorks® Control Server (LCS): LCS85
  • Gerenciadores de Controle de Rede (NCE): NCE25
  • Nota: O NCE, NAE35 e NAE45 são compatíveis apenas com a versão 9.x.
  • Gerenciador de Integração de Rede (NIE): NIE55 e NIE85
    Nota: Os gerenciadores NIEx9 não estão mais disponíveis, já que essas integrações agora são padrão com NAEs e SNxs na Versão 10.1
Nota: Alguns produtos neste documento estão disponíveis somente para mercados específicos.

Neste documento, os controladores IP (IP) referem-se em termos gerais aos seguintes controladores:

  • M4-CGE09090-0
  • M4-CGE04060-0
  • M4-CVE03050-0P
  • MS-FAC4911-0
  • MS-VMA1930-0