Suporte para Serviços de Federação do Active Directory (incluindo recurso de autenticação de dois fatores) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

A integração dos Serviços de Federação do Active Directory com a autenticação de dois fatores é um recurso licenciado para incluir o suporte ao ADFS no Metasys Server. O ADFS é uma solução de login único desenvolvida pela Microsoft®. Use o ADFS para fornecer autenticação de dois fatores para obter acesso ao Metasys. O ADFS ajuda a impedir acesso não autorizado ao Metasys que, se não for evitado, pode resultar em perda de dados, perda financeira e de reputação, interrupção do sistema e outras consequências negativas.

O recurso Keep Me Signed In (KMSI) fornece aos usuários uma garantia de login que persiste além da sessão atual. O KMSI fornece ao usuário um cookie de 24 horas que permite que os logins persistam nas sessões do navegador por até um dia.

Tabela 1. Serviços de federação do Active Directory

Aplicação

Compatível com login do ADFS

KMSI no servidor ADFS

Autenticação de dois fatores no servidor ADFS

ADS/ADX Site Management Portal UI

Não

Não

Não

SCT

Não

Não

Não

Metasys UI (ADS/ADX, OAS)

Sim

Sim

Sim

Ferramenta de Configuração do Sistema Johnson Controls (JCT)

Não

Não

Não

Metasys Advanced Reporting System

N/A

N/A

N/A

Gerenciador de rede

Não

Não

Não

Metasys for Validated Environments SMP UI

Não

Não

Não