Criação de usuário e permissões - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Em muitas organizações, diferentes pessoas precisam estar envolvidas no processo de definição e manutenção de usuários do serviço do Active Directory para o sistema Metasys.

Os administradores de serviços de TI e do Active Directory criam, excluem e atualizam contas no serviço do Active Directory, incluindo o fornecimento de uma conta de serviço para uso pelo sistema Metasys. Eles gerenciam as senhas de contas de usuário do serviço do Active Directory, as políticas de senha e as políticas de conta.

Os administradores do Metasys adicionam usuários do serviço do Active Directory existentes ao sistema Metasys e atribuem privilégios do sistema Metasys usando o Security Administrator System.

Após adicionar um usuário do serviço do Active Directory ao Metasys, o usuário receberá os privilégios da mesma maneira que um usuário local do Metasys. De fato, a conta local de um usuário do Metasys poderá ser desativada ou excluída depois que a conta de usuário do serviço do Active Directory for estabelecida, exceto se houver um motivo importante para um usuário ter duas contas. Um registro de auditoria será criado sempre que um usuário do serviço do Active Directory for adicionado ou removido do sistema Metasys.