Ativar a autenticação UPN exata ou alternativa para SCT - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0
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
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Siga as etapas abaixo para ativar a autenticação UPN exata ou alternativa para SCT. Esse procedimento também ativa a autenticação UPN exata ou alternativa para todos os softwares Metasys instalados no computador de SCT.

Procedimento

  1. No computador de SCT, abra o Notepad, clicando com o botão direito do mouse e selecionando Run as Administrator. Clique em Yes se o prompt User Account Control for exibido.
  2. Em Notepad, clique em File > Open e navegue até:

    C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\Tool

    Nota: Por padrão, o software e os bancos de dados do Metasys são instalados na unidade C: . Se você personalizou o local da instalação, especifique o local. Por exemplo, se você instalou na unidade E, use E:\.
  3. Clique com o botão direito do mouse no arquivo web.config. Clique em Open.
  4. Modifique a seguinte chave na seção <configuration><appSettings> de false para true:
    <add key="enableOffice365StyleActiveDirectoryAuthentication" value="true"/>
  5. Salve e feche o arquivo web.config.
  6. Reinicie o computador de SCT.

    Para obter mais informações sobre a criação de usuários no sistema Metasys, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .