Recuperação - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

É recomendável configurar o MSMQ para reiniciar após primeira falha, segunda falha e falhas subsequentes.

Para configurar a ação de recuperação:

Procedimento

  1. Em Control Panel, selecione Administrative Tools.
  2. Clique duas vezes em Services.
  3. Clique com o botão direito do mouse em Message Queuing e selecione Properties. A caixa de diálogo Message Queuing Properties é exibida.
  4. Na aba Recovery (nas caixas de listagens suspensas First failure, Second failure and Subsequent failures), selecione Restart the Service.
  5. Clique em OK.
    Nota: Na versão 10.0 e posterior, o RabbitMQ substitui o MSMQ. RabbitMQ é um barramento de serviço que envia mensagens de notificação a outros serviços e para mensagens de comunicação entre processos no servidor.