Conforme implementado no sistema Metasys, o MSMQ suporta os recursos de árvore de navegação do Site Management Portal UI e tendências. A fila do Site Director recebe dados de tendência e alterações na árvore de navegação de outros dispositivos do sistema. Quando o Site Director está ocupado, as mensagens permanecem na fila até que o Site Director esteja disponível para processá-las. O uso do MSMQ permite que o sistema evite gargalos, separando as ações de recebimento e processamento de dados. Todas as funções de enfileiramento de mensagens acontecem dentro do próprio servidor, nenhuma mensagem do MSMQ é transmitida pela rede entre o servidor e outros dispositivos.
O MSMQ deve ser instalado em todos os computadores em que o software ADS, ADX ou OAS está instalado. Após instalado, não interrompa ou desative o MSMQ. Se o MSMQ for interrompido ou desativado, o Site Director não receberá ou processará mensagens. Os dados de tendência perdidos podem ser irrecuperáveis. A fila é preenchida a uma taxa determinada pela configuração do site e pelo uso do sistema, por exemplo, frequência de tendência ou número de adições, alterações ou exclusões feitas na árvore de navegação.
Na Versão 6.5.5 e posterior, um alarme é gerado no sistema Metasys quando as amostras de tendência permanecem na fila após duas falhas de inserções em massa e, em seguida, retornam para um modo de inserção única. Um alarme é gerado para cada amostra de tendência que retorna para um modo de inserção única. Arquivos XML são criados para cada objeto de tendência que possui uma amostra que não pode ser processada. Os arquivos XML estão localizados no banco de dados JCIHistorian.