Opção de energia em hibernação em computadores com sistema operacional Windows - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Se usar um computador com o sistema operacional Windows para navegar no sistema Metasys, esteja ciente de que as informações da sessão Site Management Portal UI serão perdidas se o computador estiver conectado quando o sistema operacional entrar em modo de hibernação. A sessão encerrará no momento em que o sistema operacional entrar em hibernação, independentemente da configuração Inactive Session Property que se aplica à conta de usuário do Metasys, por exemplo, se Never Terminate estiver configurado para a conta, a sessão Site Management Portal UI ainda será encerrada. Por padrão, a opção Sleep é ativada por 2 horas, então, é possível aumentar esta configuração ou desativá-la.