Desativar o controle de conta do usuário - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0
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
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Este procedimento será necessário se você quiser usar o software de CCT, software HVAC PRO ou software da ferramenta GX-9100 no modo Passthru da SCT em um computador Windows 8.1. Se você não executar essas etapas, o modo Passthru não funcionará. Além disso, siga este procedimento se precisar baixar arquivos de recursos para uma integração VND em um gerenciador de supervisão.

Procedimento

  1. Em Control Panel, clique em System and Security > Action Center. A janela da Action Center é exibida.
  2. Clique em Change User Account Control Settings. A janela User Account Control é exibida (Figura 1).
    Figura 1. Desativar o controle de conta do usuário

  3. Mova a barra deslizante até a posição inferior chamada Never notify.
  4. Clique em OK.
  5. Reinicie o computador para que a alteração seja efetivada.