Sistema operacional suportado, software SQL Server e versões do IIS - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Consulte a literatura dos produtos Metasys que você está instalando para obter uma lista de sistemas operacionais suportados e as versões de software SQL Server. Para uma visão geral do software suportado pelo sistema Metasys, consulte Instruções de instalação e atualização do servidor Metasys (LIT-12012162) , Instruções de instalação e atualização de SCT (LIT-12012067) ou Open Application Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12013222) .

À medida que novos softwares e service packs são disponibilizados, a Johnson Controls realiza testes para usá-los com o software Metasys. Tenha em mente que instalar outro software ou atualizar o sistema operacional com um novo service pack em um computador que executa o software Metasys pode afetar negativamente o sistema.

A tabela a seguir lista as versões do IIS que podem ser usadas com produtos Metasys.

Tabela 1. Versões do IIS suportadas

Sistema operacional

Versão do IIS suportada

Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 2004, 21H1 e 21H2 (64 bits). Para todas as atualizações futuras do Windows 10 após a versão 21H2, nós avaliaremos e certificaremos se o software Metasys poderá oferecer suporte às atualizações antes de fornecermos as orientações sobre o suporte.

Windows® Server® 2016 (versão 1607 ou posterior) (64 bits)

Windows® Server® 2019 (versão 1809 ou posterior) (64 bits)

IIS 10.0