Sistema Metasys e ambientes virtuais - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Usando softwares como VMware® e Microsoft Hyper-V®, é possível implantar o sistema Metasys em um ambiente virtual. Ao fazer isso, considere os seguintes fatores importantes.

Tabela 1. Considerações e requisitos do ambiente virtual

Tópico

Consideração ou requisito

Plataformas de ambiente virtual suportadas

O sistema Metasys suporta as seguintes versões mínimas da plataforma de ambiente virtual:

  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 5.0 ou posterior
  • VMware Workstation 10.0 ou posterior
  • Microsoft Hyper-V® Server

Aloque pelo menos 16 Gb de memória para o ambiente virtual.

Instalação de ambiente virtual e gerenciamento de tempo

Instale o Hyper-V Integration Services/VMware Tools na máquina virtual convidada usada para hospedar o sistema Metasys.

Assegure que a VM não receba a configuração de hora do servidor host – uma opção que pode ser configurada no servidor host da VM nas propriedades da VM.

Hardware e software de pré-requisito

Use as mesmas especificações de hardware para a máquina virtual conforme declarado nos requisitos de hardware do servidor Metasys. Consulte o Metasys System Configuration Guide [LIT-12011832]).

As máquinas virtuais compartilham discos rígidos, processadores, placas de rede e outros recursos. Lembre-se disso ao escolher e configurar o hardware do servidor para a máquina virtual Metasys. Se outras máquinas virtuais consumirem recursos, o servidor Metasys poderá enfrentar problemas de desempenho. Configure a prioridade dos recursos de hardware do servidor Metasys no nível mais alto.

Desempenho do software SQL Server

O desempenho do SQL Server é muito afetado pelo desempenho de leitura/gravação do disco rígido. Além disso, as aplicações que competem com o sistema Metasys por recursos do SQL Server podem afetar o desempenho.

Placa de rede dedicada

Use uma placa de rede dedicada que tenha um endereço IP estático atribuído a um servidor Metasys (físico ou virtual). A placa de rede deve ter uma conexão dedicada de 100 Mbit/s ou superior diretamente à rede. O servidor Metasys pode experimentar uma grande quantidade de tráfego de rede, dependendo do tamanho do site. Compartilhar uma placa de rede com outras VMs pode fazer com que o servidor perca a comunicação com seus gerenciadores de rede.

Espaço e configuração do disco rígido

Configure a unidade de disco rígido virtual como uma unidade de tamanho fixo e não expansível. Certifique-se de que o ambiente virtual tenha espaço em disco suficiente alocado. Não tente executar um sistema com o espaço mínimo necessário. Certifique-se de que o espaço em disco esteja totalmente alocado e não configure o ambiente virtual para permitir a expansão da unidade. Se tiver o rastreamento de auditoria C2 habilitado no SQL Server, esteja ciente de que, com o tempo, os arquivos de log criados podem preencher o disco rígido. Para obter os requisitos gerais de hardware, consulte Application and Data Server (ADS/ADX) Product Bulletin (LIT-1201525), Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309) e Open Data Server Product Bulletin (LIT-12011943) .

Failover e clustering

Podem ocorrer problemas se você configurar o servidor host VM com failover ou clustering. O failover ocorre quando um componente físico do servidor VM falha, fazendo a VM movimentar-se para outro servidor host VM físico. Uma alteração no hardware, especificamente uma alteração na placa de rede ou endereço MAC, pode causar problemas de comunicação. Pode ser necessária uma reinicialização ou reinstalação.

Software antivírus

É possível empregar software antivírus em um ambiente virtual. Para obter uma lista de programas compatíveis, consulte Considerações sobre software antivírus (somente servidor Metasys, NxE85, NIE89 e LCS85). Para entender como configurar o software antivírus em um sistema Metasys, consulte Apêndice: Instalar o software antivírus.

Outras aplicações

Certifique-se de que nenhuma outra aplicação afeta negativamente o computador que executa o ambiente virtual. O desempenho do sistema Metasys se degrada rapidamente quando outras aplicações disputam os recursos do sistema operacional do host.