Resolução de nome de host do dispositivo Metasys (arquivo Hosts ou DNS) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Se os servidores DHCP estiverem disponíveis na rede e o DHCP estiver habilitado nos dispositivos do sistema Metasys, um servidor DHCP poderá atribuir automaticamente os endereços dos servidores DNS a alguns dispositivos. Como alternativa, os endereços do servidor DNS podem ser atribuídos manualmente. Consulte Tabela 1 para obter as especificações de cada dispositivo.

Se a rede não suportar DNS, as entradas de registro do Site Director ou o arquivo do host deverão ser atualizados com os pares de nome do host/endereço IP para todos os gerenciadores/servidores no site Metasys e cada dispositivo vinculado (gerenciador não Site Director/servidor) deverá ser atualizado com o par de nome de host/endereço IP do Site Director (e qualquer outro dispositivo baseado em Ethernet com o qual ele se comunica).

As atualizações do DNS ou do arquivo de host local são necessárias para a comunicação bem-sucedida entre um Site Director e todos os dispositivos no site Metasys.

É recomendável o uso de eliminação de DNS para garantir que os registros de host antigos sejam limpos de maneira adequada. O intervalo de eliminação recomendado é o mesmo que o tempo de concessão DHCP.

Para obter informações sobre como configurar DHCP e DNS em um gerenciador, consulte o guia de comissionamento do gerenciador de rede:

  • SNE Commissioning Guide (LIT-12013295)
  • SNC Commissioning Guide (LIT-12013352)
  • NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)
  • NIEx9 Commissioning Guide (LIT-12011922)
  • LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568)

Para obter informações sobre como configurar DHCP e DNS para um servidor Metasys, consulte a literatura do sistema operacional Microsoft® Windows. Consulte também TEC Series Wireless Thermostat Controller System Technical Bulletin (LIT-12011414) e WRS Series Many-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011095) para obter as informações sobre DHCP e DNS nesses respectivos dispositivos.