Diagramas de protocolos e conectividade - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Figura 1 a Figura 1 são diagramas de exemplo dos vários tipos de conectividade e protocolos para o sistema Metasys. Nem todos os protocolos são usados em todas as configurações do sistema Metasys.

A configuração e a topologia de rede da instalação do sistema Metasys específico devem ser levadas em consideração durante a abertura de portas de firewall para comunicação. Por exemplo, considerando Figura 1 e Tabela 1, se o servidor Metasys não estiver agindo como um servidor de horário, o protocolo SNTP entre a legenda 3 e a legenda 2 não será usado. Da mesma forma, se os alarmes e os eventos do sistema Metasys não estiverem sendo monitorados pelas ferramentas de TI, o protocolo de Interceptação SNMP entre a legenda 2 e a legenda 4 e a legenda do item 3 e a legenda 4 não será usado.

Nota: As restrições se aplicam aos gerenciadores suportados com um Site Director de ADS-Lite. Consulte Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para descobrir quais gerenciadores são suportados para sistemas que usam o ADS-Lite como Site Director.