Canais ZigBee - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Uma rede baseada em ZigBee tem 16 canais disponíveis para uso. O TEC Series Wireless Thermostat Controller System e o ZFR183x Series Wireless Field Bus System usam apenas os canais 15, 20 e 25. Esses canais foram selecionados porque não se sobrepõem aos canais usados em uma rede Wi-Fi. Figura 1 é um diagrama demonstrando que os canais ZigBee não interferem na rede Wi-Fi.

Figura 1. Comparação do espaçamento de canais dos sistemas usando a tecnologia ZigBee em relação às redes Wi-Fi