Monitoramento e gerenciamento (SNMP) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

O Simple Network Management Protocol (SNMP) fornece funcionalidade SNMP padrão IP no sistema Metasys, que permite aos administradores de rede gerenciar o desempenho da rede Metasys, localizar e resolver problemas relacionados à rede Metasys e planejar o crescimento futuro do sistema Metasys. SNMP usa SNMP Versões 1, 2C e 3 padrão (que exclui criptografia SNMP e suporte de autenticação). O sistema Metasys permite a entrega de interceptações SNMP não seguras para eventos de alarme Metasys usando um Network Management System (NMS).

Um MIB específico do sistema Metasys personalizado está disponível e permite que o NMS monitore objetos de ponto, atributos de exibição e objetos de sequência de controle do Metasys. O MIB também define interceptações explícitas e atributos associados que se alinham com as mensagens de alarme do Metasys, tornando a correlação de dados (análise/classificação) no NMS direto. As interceptações do sistema Metasys não são criptografadas.

O operador de NMS pode realizar Gets e Get Nexts (SNMP Walks) em gerenciadores por meio de um NMS. Gets permitem visualizar dados de objeto, mas não permitem gravar em objetos. Para usar Gets, é necessário consultar o gerenciador específico (NAE55, por exemplo) no qual o objeto aparece. Os Site Directors não encaminham solicitações Get para outros dispositivos no site e não é possível executar Gets nos servidores Metasys. Os objetos do sistema Metasys são especificados como um índice de cadeia de caracteres em uma tabela, de modo que o NMS deve ter a capacidade de especificar um índice como uma cadeia de caracteres ou o operador NMS deve codificar o ID do objeto usando os equivalentes decimais.

O MIB da Johnson Controls® está incluído na mídia do produto. O SNMP é oferecido em todos os dispositivos de supervisão (gerenciador de rede e servidor Metasys).

Para informações sobre como configurar as interceptações SNMP, desativando o SNMP ou o recurso Gets, e obter outras informações de alarme, consulte a seção Alarm and Event Management do Metasys SMP Help (LIT-1201793). Para obter informações sobre a implementação de SNMP no sistema Metasys, consulte Apêndice: Implementação do protocolo de agente SNMP.