Gerenciamento de tempo (Simple Network Time Protocol [SNTP]) - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Três métodos de sincronização de tempo de rede estão disponíveis no sistema Metasys: Sincronização de tempo SNTP do Microsoft Windows, multicast e sincronização de tempo BACnet.

É possível usar os métodos Multicast e Microsoft Windows quando um servidor de horário primário SNTP estiver disponível. Se o Site Director não tiver acesso aos servidores de horário SNTP, é possível usar o método de sincronização BACnet.
Nota: A sincronização de tempo multicast é preferível à sincronização de tempo do Windows.

Normalmente, no sistema Metasys apenas o Site Director sincroniza o horário com um servidor de horário SNTP. Os outros dispositivos na rede Metasys são sincronizados com o Site Director. Como método secundário de sincronização de tempo, configure o sistema Metasys para que todos os dispositivos sincronizem o horário com o Site Director como um servidor de horário SNTP.

Se alterações críticas ocorrerem nos fusos horários ou nos protocolos de alteração de tempo, a Johnson Controls emite patches para atualizar o sistema Metasys. Para obter mais detalhes sobre o gerenciamento de tempo, consulte os seguintes documentos:

  • ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645)
  • OAS Commissioning Guide (LIT-12013243)
  • NIEx9 Commissioning Guide (LIT-12011922)
  • LCS85 Commissioning Guide (LIT-12011568)
  • Apêndice de gerenciamento de data e hora e fuso horário encontrado no Guia de comissionamento NAE (LIT-1201519), Guia de comissionamento SNE (LIT-12013295) e Guia de comissionamento SNC (LIT-12013352)