Email criptografado - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

O software Metasys apresenta um recurso de criptografia de email que criptografa os nomes de usuário e a senhas conforme são inseridos na SMP UI. Computadores servidor e incorporados podem, dessa forma, enviar emails para servidores de email por meio de um canal seguro (secure socket layer [SSL]). Toda a carga útil do email é criptografada e permite que o software Metasys se comunique com os servidores de email que requerem conexões SSL.

Os usuários podem configurar a criptografia de email sem a necessidade de autenticação, incluindo autenticação SMTP e autenticação POP-Before-SMTP.